Items tagged with 電子ブック
複雑なアセンブリ・モデリングの3つの課題を解決
ますます複雑になる製品設計を実現するために、複雑なアセンブリの課題にどのように対処しますか?高度なアセンブリモデリングに関する電子ブックを今すぐダウンロードしてください。
複数拠点に点在するチームが関わる複雑な製品開発の要件を的確に追跡・管理
スマート・コネクテッド製品への移行に伴い急増する要件をどのように追跡、管理すればよいでしょうか?複数のプロジェクトを管理したり、多数のエンジニアを調整したりしている場合は特に、スプレッドシートに頼る手法では対応できません。 要件管理 製品設計および製造プロセスにおける重要原則を正確に記録し、維持し、追跡できる機能が、品質基準を満たすために不可欠です。しかし、スマート・コネクテッド製品の開発において、主要な設計タスクを記録、維持、追跡するという要件管理は非常に難しい作業です。複雑な製品の複雑な要件を管…
タイトル – アディティブ・マニュファクチャリングと3Dプリント技術による設計の課題
このDEVELOP3D電子ブックは、3Dプリントおよびアディティブ・マニュファクチャリングの課題と、これらのプロセスを最適化するために不可欠な設計機能を紹介しています。 設計をアディティブ・マニュファクチャリング手法向けに最適化する方法を学ぶ 3Dプリントやアディティブ・マニュファクチャリングなどの技術が主流になり、企業は「これらの新しい製造手法を導入するには、従来型の設計手法とプロセスを見直す必要がある」ということを認識しなければなりません。 ポイントは、「システムは、必要なときに高品質のデータを…
2Dネスティングの価値
2Dネスティングは、できるだけ無駄なく多くの製品を生産するために、2D形状を1枚の素材シート上にまとめるプロセスです。最新のネスティングアルゴリズムに基づいて生成された最適なネスティングパターンを使えば、準備時間や無駄、コストを減らせます。この電子ブックは、2Dネスティングを自動化することで、効率、生産性、収益をいかに向上させるかを紹介します。 2Dネスティングの価値 皮革材料から靴を製造する場合も、板金から船舶を製造する場合も、2Dネスティングは品質の向上や時間およびコストの削減に役立ちます。この…
PCB設計: コラボレーションの利点
PCB設計 製品の「スマート化」と「コネクテッド化」が進む現在、多数の機械デバイス、電子制御システム、そして1つまたは複数のプリント基板 (PCB) で構成されたモデルの作成はますます難しくなっています。このような複雑さに対応し、市場投入のスケジュールや予算を守って、初回から意図したとおりに動く製品を設計する方法はあるのでしょうか。さらには、コストのかかる設計のやり直しを削減するため、ECAD環境とMCAD環境を統合させ、チーム間の連携を強化することは可能でしょうか。 機械要件を考慮して電気設計のレ…
シンクロナス・テクノロジー: モデリング手法を変えて設計を向上
新規コンセプト設計をより迅速に進められるモデリング手法はないか。変更要求に容易に対処するにはどうすべきか。同一アセンブリ内の複数部品を同時に更新する良い方法はないか。従来の手法を再検討して、シンクロナス・テクノロジーを試してみると、これらの課題に対処できるだけでなく、それ以上の利点を得られます。 シンクロナス・テクノロジー: モデリング手法を変えて設計を向上 こちらのベストプラクティスガイドは次の内容を網羅しており、シンクロナス・テクノロジーの多くの実用的な利点を知ることができます。 主流となってい…
高度な加工技術でCNC加工を加速
安全性や制御性を損なわずにCNC加工を加速するには? 高度な加工技術が加工を加速し、収益を生み出すまでの時間を短縮させます。 高度な加工技術 加工現場ではまさしく時間は金なりと言えます。作業を速く仕上げれば、それだけ多くの収益を見込めるからです。NCプログラマーにとって速く仕上げるということは、ツールパスを素早く生成するだけでなく、高速なツールパスを生成することでもあります。結局、いかに多くの仕事をこなすかで収益が決まってくるのです。また、多くの注文を受けても一部しか仕上げられなかったり、さらには顧…
製品設計に不可欠なツールを選択する方法
飽和の進む市場で競争力を高めるにはどうすれば良いでしょうか。 製品設計に不可欠なツールを選択する方法 メーカーは、より高い品質の製品、さらに多くのパーソナライズ、改善されたサービス、進んだイノベーション、低い所有コストなど、新たな差別化ポイントを見つけてそこで勝負する必要があります。 この目標を念頭に置いて、「正しい」製品ライフサイクルサポート・ソフトウェアソリューションを選ぶにはどうすべきでしょうか。 市場調査会社、Tech-Clarityによるこの包括的なバイヤーガイドには、お客様に最適なソリュ…
高品質レンダリングを成功させる7つの技
写真のようにリアルな3Dレンダリングを使えば、実際の試作品に費用をかけずに、設計案を社内外の関係者に伝えて、製品に関するフィードバックを得ることができます。 マーケティングや営業用の資料で3Dレンダリングを使用すれば、製造を開始する前に関心や需要を喚起し、さらには収益さえ生み出すことができます。 高品質レンダリングを成功させる7つの技 この電子ブックでは、よりリアルな3Dレンダリングモデルを生成してモデルの精度を上げる7つの簡単な方法を紹介します。 内容 CADの種類によらず、レンダリングを改善でき…
Solid Edge 2021 Core CAD image
Engineering Graphicsについて
Engineering Graphicsについて このコースは、大学または技術専門学校において機械工学課程または製品設計課程を専攻している1年生を対象とした、エンジニアリング・グラフィックの入門クラスです。 このコースの目的は、3D CADソフトウェアを確実に使いこなす方法を習得するとともに、機械工学の学究や実務に必要な基礎を学ぶことです。 このコースは、大学1年生や高等専門学生にはじめて3D CADの基本を教える教育者のためのものです。 エンジニアリング・グラフィックの核となるコンセプトとデザイン…
シーメンスの製造とオートメーションのコース – 教師用
製造およびオートメーションのコース こちらのコースは、工学設計課程を修了した学生が対象です。設計図の作成、設計の加工準備、工程管理に必要な製造オートメーションを実践的に学べます。このコースの課題と準備にはシーメンスの各種ツールを使用します。このコースは、シーメンス PLCと Solid Edge認定の準備課程です。
教師のためのシーメンスエンジニアリング設計コース
エンジニアリング設計コース このコースは、中学生を対象としたエンジニアリング設計入門課程です。実世界の設計問題をチームで解決します。学生自身が協力して調査、設計し、コミュニケーションをとりながら解決策を導きます。コンピューター支援設計 (CAD) ソフトウェアの基礎を学び、そのソフトウェアを使って設計の準備と評価を行います。このコースはまた、3Dプリントを多く使用するので、設計が物理的に形成されている課程を実際に見ることができ、製造コンセプトをどのように作り込むかを理解できます。 このコースは、So…
Tech-Clarityによる電気設計のバイヤーガイド: 今日のスマート製品に理想のソリューションの選び方
今日、ほぼ機械だけで構成されている先端製品はまずありません。企業はこれまで以上に多くの電気 / 電子システムを使用して、製品のスマート化、イノベーション、低コスト化を進めています。こうしたなか、電気設計が製品開発にとってますます重要になっています。 「Tech-Clarityによる電気設計のバイヤーガイド」では、完全な電気設計ソリューションに何が求められているかを考察しています。 統合型電気設計ソリューションの成功に欠かせない条件を学び、それらの条件があてはまるかどうかをチェックしてみましょう。 今…
次世代設計環境を実現
Read the new e-book to learn how industry analyst Lifecycle Insights recommends leveraging new design technologies to boost productivity, helping both engineers and companies meet tight schedules.