Solid Edge 2022 卓尔不群!丰富的增强功能和新功能让日常工作更快捷。西门子一直会聆听我们的需求,给我们带来足以改变格局的软件。
Solid Edge 老用户米歇尔·科里维奥
主要功能
Solid Edge 2022 的新增功能
点击按钮就可新建设计迭代
借助嵌入式 Solid Edge® 设计配置器软件,根据已定义的参数和规则自动生成新设计。Solid Edge 设计配置器是一种设计自动化应用程序,将基于规则的自动化添加到用户熟悉的 Solid Edge 机械设计环境中。它完全嵌在 Solid Edge 中,能够根据设计参数和规则迅速定制产品。基于规则的自动化可以提高工作效率和设计速度。


无缝整合 CAD 几何体
直接 CAD 这一新增内置 3D 设计功能,可以提高处理广泛使用的计算机辅助设计 (CAD) 系统几何体的工作效率。直接将文件插入 Solid Edge 装配,而无需单独转换文件,因而得以保持关联性。数据存储在 3D 设计装配文件中,无需进行数据复制。
体验现已囊括在 Solid Edge 机械设计中的 2.5 轴铣
Solid Edge 经典版、基础版和白金版现已囊括完全可用的 2.5 轴铣功能,签订了有效维护合同的客户均可享用。Solid Edge CAM Pro 2.5 轴铣功能与 Solid Edge 完全集成,让用户得以保持设计数据的完整关联性,并逐渐形成自动化刀轨创建和优化加工工艺可视化的信心。


协同同事、合作伙伴和客户
Siemens Digital Industries Software 推出的新一代 Xcelerator Share 云端协同解决方案使用以设计为中心的工具,例如 3D 和 2D CAD 视图和批注、增强现实 (AR)、虚拟原型、安全项目共享等。可随时随地在家、在办公室,或者是在途中,以基于浏览器的访问方式工作。无需额外的 IT 基础设施。
在真实世界关联环境中对设计进行可视化
装配全色点云可视化功能可帮助树立对于定位新设计设备的信心,这在重新改造工厂或设备时尤为有用。Solid Edge 装配测量和查看工具可用于在点云关联环境中定位和设计设备。


运用同一模型中的边界表示和网格几何体 – 无需转换
特有的混合模型功能允许边界表示和网格几何体同时存在于同一模型,以供下游装配使用,从而加快工作流,让网格模型更有意义。网格或边界表示几何体无需转换即可一起工作,这样可以节省模型开发时间。
不让复杂装配拖慢您的节奏
Solid Edge 连续第三年实现大型装配建模的数量级性能,助您位于行业前列。快速装配打开功能允许用户进入预览模式以减少加载的数据量。多体装配建模模式是一种全新的环境,能够对装配文件中的内部组件进行建模。新增组件查找器通过自动完成建议性过滤器,让您只需动动手指,就能直观搜索装配组件。


轻松从事不必要的重复劳动
Solid Edge 引入行业特有的同步辐射命令,可对零件模型中圆的半径进行无障碍编辑。这种生产效率的提升,让您可以同时编辑现有圆形几何体的直径。依据同步建模技术,此功能允许在执行操作时径向移动卫星面,同时保持设计意图。阵列面会被自动找到并编辑。阵列锁定尺寸会在辐射时解锁,并在操作完成时重新锁定。
为仿真提速
Solid Edge Simulation 中的新增自动化网格生成过程能以最少的人工投入提供高质量网格,无需参数即可控制网格。仿真显示性能现在比以前最多可以提高十倍,优化了结果数据的加载时间。新增静压载荷类型决定着处于均衡状态的流体由于重力影响所承受的最大和最小压力,能够满足客户在液压系统性能和效率方面日益增加的需求。


改善流体在管道系统设计中的流动
介绍 Simcenter™ Flomaster™ for Solid Edge 软件。基于行业领先的流体工程 1D 计算流体力学 (CFD) 仿真工具,这种新产品允许用户轻松对管道系统中的流体和热流进行建模与分析。它会自动提取 3D 几何体以生成系统级模型,使得构建仿真模型所需的时间最多可削减 90%。Simcenter Flomaster for Solid Edge 内置向导,既可供新手用户轻松使用,同时也能满足仿真专家对于高级功能的需求,例如快速动态事件和压力波动的仿真。
设计数据一目了然
Solid Edge 新增内置定制报告,即动态可视化功能,可为装配零件和组件的查看和排序提供动态方法。构建可视化报告所依据的规则可以使用交互式表格中的过滤器轻松创建,这些过滤器类似于 Excel 电子表格软件。

视频
Solid Edge 2022 的新增功能
完整的产品
开发组合
Solid Edge 是一个包含多款经济易用的软件工具的产品组合,可解决产品开发流程的各种问题。Solid Edge 通过同步建模技术,将直接建模的快速和简易性与参数化设计的灵活性和可控性相结合。
Solid Edge 3D 设计可用性增强功能
Solid Edge 3D 设计的其他可用性增强功能包括:
在零件环境中预定义各种关系供装配环境使用,这样用户就能更快、更轻松地智能组装常用的零件。
细分桥接功能可以轻松创建不同类型的桥接。偏置功能对于拆分面尤为有用,无需进行大量框架拆分。对齐至曲线功能可以移动框架顶点以匹配现有形状或使用手绘曲线设计新形状。层状边提升支持功能可在提升层状边时新建面。
无需再手动构建角撑板。角撑板在装配组件和框架上都可以作为内部组件进行创建。
可视觉指示过期的 FOA 成员。
以同一关系更快创建这些系统。
添加额外预定义曲线;方程和参数变化时,可提供曲线的动态预览。
贴花会传递到 KeyShot 进行渲染。
Solid Edge 2D 制图和设计增强功能
其他 2D 制图和设计增强功能包括:
- 工程图水印 – 轻松添加和管理图纸上的水印
- 表格中的属性文本
- 虚拟交线尺寸
- 从零件明细表打开模型 – 适用于零件明细表和装配族零件明细表
- 装配族工程图表格
- 支持 2D 转换器坐标尺寸 – 支持 .dwg 和 .dxf 文件导入和导出
- 剖视图或辅助视图的多核图纸视图更新 – 快速更新包含主要和衍生图纸视图的特大图纸