Solid Edge Simulation

Simulation Analysis | FEA

Solid Edge 有限元分析 (FEA)

Solid Edge Simulation 是一款内置的有限元分析 (FEA) 解决方案,设计工程师可以在 Solid Edge 环境中通过数字方式验证零件和装配设计。Femap 有限元建模和 NX Nastran 技术业已成熟,Solid Edge Simulation 在此基础上,使实体原型需求显著下降,可以降低材料和测试成本,缩短设计时间。

功能

Solid Edge 嵌入功能强大的仿真功能

一流的仿真功能提供了对设计进行数字化验证的强大工具。

Buckling Simulation

自动创建有限元模型

自动为实体和钣金结构制作有限元模型,并对网格进行调整改进,从而提高结果准确性。对于装配,Solid Edge Simulation 提供自动接触检测,设置真实组件交互,包括迭代线性和粘接接触。

Thermal Simulation

真实环境的边界条件定义

利用所需的边界条件定义,对要分析的真实工作环境进行建模。载荷与约束依几何形状而定,使用快捷工具栏输入选项和手柄可轻松进行设置。通过时间关系曲线图结果验证加热和冷却性能,例如瞬态传热。

Motion Simulation

一整套图形后处理工具

通过一整套图形后处理工具,快速阐释和理解发生的模型行为。如果结果显示需要改进设计,则同步建模技术可以轻松完成所需的模型更改。

网格生成过程自动化

以最少的人工投入生成高质量网格,控制网格而无需参数,这样就可以对网格体运行结构和热仿真。

全运动仿真

评估和视觉检查零件在装配中的交互方式。了解产品在整个运营周期中的表现以及它在真实世界中的运作情况。

应力分析和仿真

根据承受的应力大小执行梁分析,检查是否过度装配,以节省制造资源。

振动仿真

确定零件或装配自由振动时的固有频率以及在固有频率下结构预期的相对位移。

屈曲仿真

确定导致结构不稳定的载荷大小,当模型包含细长零件或内有细长组件的装配时,这一点特别重要。

热仿真

通过稳态热传导分析和热应力分析,对机械或机电装配进行发热状况分析。

FLOEFD 结果

流体压力和温度结果可以作为结构载荷从 Simcenter FLOEFD for Solid Edge 导入,以进行分析。

视频

感受 Solid Edge 仿真工具的强大威力

观看更多视频

Solid Edge 的顶级仿真功能为设计工程师提供强大的工具,通过前端装载仿真过程,帮助他们以数字化方式验证设计、在更短的时间内打造更好的产品。

设计师可以快速执行有限元分析 (FEA) 研究,根据载荷标准评估结构,以便满足强度要求,同时尽可能减少使用的材料。这可以确保设计结构合理且具有成本效益。

Ben Monkton,Calder 首席机械工程师

客户案例

真实公司如何从仿真中受益

See More Stories