Results: 4
Items tagged with sketching

Design a F1 Racecar Model
Follow this in-depth Solid Edge CAD tutorial design a sleek and stylish F1 Race car model.

シンプルなレースカーを設計します。 スケッチ、押し出し、アセンブリ、モーター、ギア、ギアリレーションシップ

Create a rocket with advanced CAD design
Learn the advanced CAD design principles with our tutorial to build a rocket, using sketching, holes, assemblies, sheet-metal design, and more.

鳥小屋を設計します。 基本スケッチング、モデリングアセンブリ、分解アセンブリ図
Getting Started Start a new ANSI Inch Part Begin by clicking the Solid Edge application button in the top left-hand corner of the window. In the menu, click on the New folder, then select ANSI Inch Part. If “ANSI Inch Part” template is not visible, sel…