リソースライブラリ
Las cinco mejores prácticas para dominar el modelado de superficies
Las mejores prácticas en el modelado de superficies difieren significativamente de las del modelado de sólidos. El modelado de superficies requiere una gran flexibilidad e inventiva para que la forma no solo sea estética, sino que también cumpla los re…
Пять лучших подходов к уверенному моделированию поверхностей
Лучшие подходы к моделированию поверхностей значительно отличаются от тех, которые используются при твердотельном моделировании. Моделирование поверхностей требует значительной гибкости и изобретательности, чтобы форма была не только эстетичной, но и с…
技術白書
サーフェスモデリングを極めるための5つのベストプラクティス
サーフェスモデリングのベストプラクティスは、ソリッドモデリングと大きく異なります。サーフェスモデリングでは、形状の美しさだけでなく、機能要件も満たせるだけの柔軟性と創造性が求められます。CAD (コンピューター支援設計) ソフトウェアでより優れた曲面形状を作成するには、どのようにアプローチを変え、ワークフローを改善すればよいでしょうか? サーフェスモデリングを極めるための5つのベストプラクティス この電子ブックで、実際のプロジェクトで実践できるサーフェスモデリングのベストプラクティスを紹介します。…
Cinque best practice per gestire al meglio la modellazione delle superfici
Le best practice per la modellazione delle superfici differiscono significativamente da quelle della modellazione dei solidi. La modellazione di superfici richiede molta flessibilità e inventiva per garantire che le forme non siano solo esteticamente p…
Fünf Best Practices für gute Flächenmodellierung
Best Practices für Flächenmodellierung unterscheiden sich erheblich von denen für Volumenkörpermodellierung. Die Flächenmodellierung erfordert viel Flexibilität und Erfindungsreichtum, um sicherzustellen, dass die Form nicht nur ästhetisch ansprechend…
Cinq bonnes pratiques en matière de modélisation de surface
Les pratiques de modélisation de surface diffèrent considérablement de celles de modélisation de solide. La modélisation de surface exige une grande flexibilité et une grande inventivité pour garantir non seulement l’esthétique de la forme, mais aussi…
곡면 모델링을 마스터하기 위한 5가지 모범 사례
곡면 모델링의 모범 사례는 솔리드 모델링과 매우 다릅니다. 곡면 모델링은 형상이 미적으로 만족스러우면서 기능적 요구사항을 충족하도록 상당한 수준의 유연성과 독창성을 필요로 합니다. 접근 방식을 변경하고 워크플로우를 개선하여 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어에서 더 나은 곡면 지오메트리를 생성하려면 어떻게 해야 할까요? 곡면 모델링을 마스터하기 위한 5가지 모범 사례 eBook은 어떤 내용인가요? 여기서는 CAD 소프트웨어를…
Siemens Xcelerator Series Solid Edge For Startups
Success starts with Solid Edge Don’t let anything get on your way to the top, your product development software should be a solution instead of a problem. Apply today to get your business off the ground with access to a professional premium product dev…
Improve budget and timeline performance with CAD collaboration in the cloud
How can better collaboration, leveraging online cloud improve CAD and product development performance? This survey-based report from Tech-Clarity investigates how leading companies leverage the cloud online for better online CAD and product development…
How realistic visualizations can improve product development and give you a competitive edge
Making Things Real Design and Product Visualization. What impact can realistic imagery have on product development? Enabled by technology, the ability to experience a 3D model as if it was a physical prototype has a powerful impact on psychological per…
Семь способов улучшить 3D-рендеринг
Фотореалистичные 3D-рендеры позволяют представить изделие как коллегам, так и внешним заинтересованным сторонам, что поможет получить обратную связь об изделии до того, как вы потратите деньги на создание физического прототипа. 3D-рендеры, используемые…
Siedem wskazówek dotyczących lepszego renderowania w 3D
Fotorealistyczny render modelu w 3D może ułatwić przedstawienie projektu zaangażowanym stronom wewnątrz organizacji i spoza niej. W ten sposób możesz zbierać opinie na temat produktu przed stworzeniem kosztownego fizycznego prototypu. Renderowane obraz…
Sette suggerimenti per un migliore rendering 3D
I rendering 3D fotorealistici del tuo modello possono aiutarti a comunicare il tuo progetto agli stakeholder interni ed esterni, consentendoti di ottenere feedback sul tuo prodotto prima di decidere di sostenere la spesa di un prototipo fisico. Se util…
Sept conseils pour un meilleur rendu 3D
Une image photoréaliste vous aide à partager votre conception avec les parties prenantes internes et externes, à obtenir un retour sur votre produit avant d’avoir engagé les frais pour réaliser un prototype physique. Utilisés dans les supports marketin…
Sieben Tipps für ein besseres 3D-Rendering
Fotorealistische 3D-Renderings Ihres Modells können Ihnen dabei helfen, Ihr Konstruktionskonzept sowohl internen als auch externen Stakeholdern zu vermitteln. So können Sie Feedback zu Ihrem Produkt einholen, bevor die Kosten für einen physischen Proto…