Items tagged with 电子书
Resource - 电子书
有效应对复杂装配建模所面临的三大挑战
您如何应对复杂的装配挑战以交付日益复杂的产品设计?立即下载有关高级装配建模的电子书。
Resource - 电子书
分散在各地的团队更好地进行复杂产品需求追踪和管理的方式
如何跟踪和管理智能、互联产品带来的需求激增?停止对电子表格的依赖,特别是在管理多个项目和对众多工程师进行协调时。 需求管理 能够准确地记录、维护和跟踪产品设计与制造流程中的关键原则对于符合质量标准而言至关重要。但需求管理的挑战在于记录、维护和跟踪智能、互联产品的关键设计任务。当然需要更多功能来管理复杂产品的复杂需求,但如何能在不影响开发的情况下,实施并采用更好的需求管理系统呢?只要采用正确工具,就可以无缝地将需求管理集成到产品开发过程中,这样就可以节省时间并减少成本高昂的出错情况,同时确保满足需求和…
Resource - 电子书
2D 嵌套的价值
2D 嵌套过程是指在一个切削平面上安排 2D 形状,目的是生产尽可能多的产品而又尽可能减少浪费。使用现代化嵌套算法优化的嵌套样式,减少预制时间、废料和成本。本电子书将探讨 2D 嵌套的自动化如何能够改进工作效率、生产率和盈亏底线。 2D 嵌套的价值 无论您是制作皮革制品还是钣金,生产鞋子还是造船,2D 嵌套都可以帮助改进质量并节省时间和资金。这种高效性可以助推您的业务命脉并直接关联盈亏底线,具体途径包括:增加订单、减少原材料开支并提高生产效率。 本电子书将讲解 2D 嵌套的价值、如何节省时间和资金、…
Resource - 电子书
增材制造设计和 3D 打印技术面临的挑战
DEVELOP3D 推出的此电子书探讨 3D 打印和增材制造面临的挑战以及调整这些流程时需要优先考虑的设计功能。 了解如何优化增材制造设计方法 随着 3D 打印和增材制造之类技术越来越占据主流地位,许多企业都不得不承认,这些新生产方法需要人们重新思考传统设计方法和流程。 最大的问题在于,贵公司的系统是否既能在需要时生成高质量的数据,又能快速根据需要适应零件要求,无论是否需要批量定制,都能调整以适应新的构建流程,或者创建客户特定的产品? 采取下一步行动,想想如何将 3D 打印技术融入贵公司的业务 此…
Resource - 电子书
PCB 设计:协同的好处
PCB 设计 随着“智能”和互联产品的结构日趋复杂,在为内含机械设备和电子控制系统(装有一块或多块印制电路板)的产品创建模型时,可能面临巨大挑战。工程师应如何管理这种复杂性,同时满足上市截止时间要求、控制预期成本、确保产品一次性达到预期效果?设计团队应如何增强电气计算机辅助设计 (ECAD) 和机械计算机辅助设计 (MCAD) 之间的集成能力,从而减少成本高昂的返工? 通过团队协同,即在布局阶段就考虑机械要求,并确保电气和机械流程之间保持高效沟通,就可以避免耗时费力、代价高昂的后期更改。 阅读本电子…
同步建模技术:更改建模方法,实现更好设计
如何更改建模方法,帮助您更快地创建新的概念设计?更轻松地响应更改请求?在同一装配中同步更新多个零件?重新思考传统方法,尝试使用同步建模技术,您有机会享受所有这些优势,甚至更多精妙之处。让我们来为您示范操作! 同步建模技术 本最佳实践指南通过实例操作介绍同步建模技术的优点,内容包括: 关键方法和用例的解释说明 三个分步式项目示例 “操作步骤”辅助视频,提供实时技巧 同步建模技术为您带来应用上的便利。它对您的设计工作起到辅助作用。它服务于您的工程团队。尝试这些简单示例,亲自体验吧!
Resource - 电子书
借助高级加工技术加速数控加工
如何在不牺牲安全性或控制性的情况下加速数控加工?高级加工技术可以帮助加快加工并缩短收益时间。 数控加工之高级加工技术 时间对于所有车间而言都是最为重要的。越快完工,就能获得越高的收入。对于数控编程人员而言,这不仅意味着要迅速生成刀轨,而且意味着生成的刀轨要迅速运行。车间最终的利润是由生产的工件数量决定的。但是,过多的订单以及无法完成订单或满足客户要求,会对公司的信誉产生长期损害。车间确保利润的唯一方式就是,紧凑排班、保证工作质量并按时推进各项工作。 这种直接的车间盈利方式让数控编程人员压力倍增,亟需…
西门子工程图形入门
工程图形入门 本课程旨在为攻读机械工程或产品设计学位的大学一年级和技术学院学生提供工程图形入门课程。 本课程意在帮助教育工作者教授学生如何自信满满地高效使用 3D CAD 软件,同时为其教育和职业发展打下良好的机械知识基础。 刚接触 3D CAD 的大学一年级和高级中学课程教师可将本课程用作入门课程。 本课程的重点是核心工程图形概念,以艺术色彩为点缀,打造有利于创造性 3D 思维和问题解决能力的环境。 本课程采用逐步 PPT 指南的形式,搭配嵌入式影片文件,可提供练习和活动,让学生按符合逻辑的顺序增…
面向教师的西门子制造与自动化资源
制造和自动化课程 本课程专为已完成工程设计课程的学生所设计。课程中为学生提供了控制流程所必需的设计创建、加工设计准备,以及制造自动化设计等方面的经验。本课程以各种西门子软件作为解决问题和准备解决方案的工具。学生可以通过本课程为 Siemens PLC 和 Solid Edge 认证做好准备。
面向教师的西门子工程设计资源
工程设计课程 这是一门针对中学的工程设计入门课程,旨在检验学生如何以团队合作的方式解决现实世界的设计问题。学生需要研究、设计、开发并交流设计解决方案。各团队将学习计算机辅助设计 (CAD) 软件的基础知识,并使用该软件来准备和评估设计。该课程还广泛使用 3D 打印,使学生可以观察到设计的物理表现,理解“制造设计”概念。 学生可以通过本课程为一级 Solid Edge 认证做好准备。
Solid Edge 2021 核心 CAD 图片
Resource - 电子书
增强 3D 渲染效果的七点提示
在这本有关3D渲染的电子书中,我们将为您提供七种快速的方法来增加图像的逼真度并使模型发光。
Resource - 电子书
什么是同步建模技术?
同步技术可帮助您快速创建新概念设计,轻松响应更改并同时更新多个零件。
Resource - 报告, 电子书
如何选择产品设计的基本工具
如何在日益饱和的市场中赢得竞争优势?制造商必须另辟蹊径 如何选择产品设计的基本工具 制造商必须另辟蹊径,如提供更高质量的产品、更高程度的个性化、更完善的服务、更出色的创新,或者更低的拥有成本。 鉴于如此多的目标需要考虑,您应该如何选择正确的软件解决方案来支持产品生命周期? 在行业分析家 Tech-Clarity 公司推出的这本综合购买指南中,将可以找到帮助贵公司选择正确解决方案的资源。本指南涵盖有关机械设计、电气与电子设计、仿真、制造、技术出版物和设计数据管理的深入见解,涉及有关完整集成式产品开发套…
下一代设计
成为 Solid Edge 下一代设计的颠覆者.