リソースライブラリ
Design Smart, Connected Products: ECAD-MCAD Collaboration for Better Harness Design
How to thrive as an engineer in an electromechanical world. Better Harness Design Engineers are being asked to work outside their normal domain with mechanical engineers often dealing with electrical requirements, and vice-versa. Electrical systems are…
2D 네스팅의 가치
2D 네스팅 프로세스는 낭비를 최소화하면서 많은 제품을 생산하는 것을 목표로 단일 절단면에 2D 모양을 구성하는 것입니다. 최신 네스팅 알고리즘으로 생성된 최적화 배열 패턴은 준비 시간, 낭비, 비용을 절감해 줍니다. 이 eBook에서는 2D 네스팅을 자동화하여 효율성, 생산성 및 순익을 높이는 방법을 살펴봅니다. 2D 네스팅의 가치 2D 네스팅을 이용하면 가죽이나 판금을 이용한 작업, 신발 생산, 선박 건조 등 다양한 작업에서 품질을 높이고 시간…
모델 기반 정의 – 제품 설계 프로세스를 개선하는 방법
30분간 진행되는 본 웨비나에서는 Solid Edge MBD(모델 기반 정의)에 대해 알아봅니다. MBD란 3D 모델을 사용해 파트 또는 어셈블리의 완벽한 디지털 정의를 생성할 수 있는 기능으로, 사용자가 완전히 디지털화된 제조 및 설계 환경으로 나아갈 수 있게 합니다. 모델 기반 정의 MBD 사용 시 주석이 포함된 3D 모델은 복잡한 도면보다 훨씬 이해하기 쉬워서 엔지니어링 문서에 소요되는 시간을 줄이고 원활한 다운스트림 검증 및 제조를 지원합니…
Definicja oparta na modelu — jak może usprawnić proces projektowania produktów?
W tym krótkim, 30-minutowym webinarze zademonstrujemy, w jaki sposób moduł Solid Edge Model Based Definition (MBD) umożliwia tworzenie kompletnych cyfrowych definicji części i/lub złożeń przy użyciu modelu 3D, co przenosi użytkowników do w pełni cyfrow…
Six reasons to switch to Solid Edge
What if you could spend less time waiting for your assemblies to load? What if you could create design documentation more quickly, without any corrections? What if you never had to recreate a 3D model to match data from a 3D scanner again? Let your des…
電子ブック
タイトル – アディティブ・マニュファクチャリングと3Dプリント技術による設計の課題
このDEVELOP3D電子ブックは、3Dプリントおよびアディティブ・マニュファクチャリングの課題と、これらのプロセスを最適化するために不可欠な設計機能を紹介しています。 設計をアディティブ・マニュファクチャリング手法向けに最適化する方法を学ぶ 3Dプリントやアディティブ・マニュファクチャリングなどの技術が主流になり、企業は「これらの新しい製造手法を導入するには、従来型の設計手法とプロセスを見直す必要がある」ということを認識しなければなりません。 ポイントは、「システムは、必要なときに高品質のデータを…
Exploiter le potentiel de l’imbrication 2D
Le processus d’imbrication 2D vise à organiser des formes 2D sur un seul plan de coupe dans le but d’en tirer le maximum de produit en limitant le gaspillage. L’optimisation des modèles imbriqués est créée à l’aide d’un algorithme d’imbrication moderne…
電子ブック
2Dネスティングの価値
2Dネスティングは、できるだけ無駄なく多くの製品を生産するために、2D形状を1枚の素材シート上にまとめるプロセスです。最新のネスティングアルゴリズムに基づいて生成された最適なネスティングパターンを使えば、準備時間や無駄、コストを減らせます。この電子ブックは、2Dネスティングを自動化することで、効率、生産性、収益をいかに向上させるかを紹介します。 2Dネスティングの価値 皮革材料から靴を製造する場合も、板金から船舶を製造する場合も、2Dネスティングは品質の向上や時間およびコストの削減に役立ちます。この…
Performing electronics thermal simulation directly within your CAD system
Thermal management for protecting the lifetime of a product Electronics thermal simulation Performing electronics thermal simulation directly within your CAD system Most of today’s products include electronics that we can interface with and that contro…
2D 嵌套的价值
2D 嵌套过程是指在一个切削平面上安排 2D 形状,目的是生产尽可能多的产品而又尽可能减少浪费。使用现代化嵌套算法优化的嵌套样式,减少预制时间、废料和成本。本电子书将探讨 2D 嵌套的自动化如何能够改进工作效率、生产率和盈亏底线。 2D 嵌套的价值 无论您是制作皮革制品还是钣金,生产鞋子还是造船,2D 嵌套都可以帮助改进质量并节省时间和资金。这种高效性可以助推您的业务命脉并直接关联盈亏底线,具体途径包括:增加订单、减少原材料开支并提高生产效率。 本电子书将讲解 2D 嵌套的价值、如何节省时间和资金、…
Начало работы с технической документацией
Наше решение для технических публикаций позволяет быстро создавать многие типы технических документов – от простых иллюстраций до интерактивных технических документов в 3D.
A better way to track and manage requirements for complex products and distributed teams
How do you track and manage the explosion of requirements that come with smart, connected products? Stop relying on spreadsheets—especially when managing multiple projects and coordinating numerous engineers. Requirements Management The ability to accu…
Воспользуйтесь преимуществами 2D раскроя
Процесс раскроя — это максимально эффективное расположение геометрических форм на одной плоскости с целью производства наибольшего количества изделий с как можно меньшим количеством отходов. Оптимизированные шаблоны раскроя, созданные современным алгор…
增材制造设计和 3D 打印技术面临的挑战
DEVELOP3D 推出的此电子书探讨 3D 打印和增材制造面临的挑战以及调整这些流程时需要优先考虑的设计功能。 了解如何优化增材制造设计方法 随着 3D 打印和增材制造之类技术越来越占据主流地位,许多企业都不得不承认,这些新生产方法需要人们重新思考传统设计方法和流程。 最大的问题在于,贵公司的系统是否既能在需要时生成高质量的数据,又能快速根据需要适应零件要求,无论是否需要批量定制,都能调整以适应新的构建流程,或者创建客户特定的产品? 采取下一步行动,想想如何将 3D 打印技术融入贵公司的业务 此…
Der Mehrwert von 2D Nesting
2D-Verschachtelung ist die Organisation von 2D-Formen auf einer einzigen Schnittebene mit dem Ziel, so viel Produkt wie möglich mit so wenig Verschwendung wie möglich zu produzieren. Mit optimierten Verschachtelungsmustern, die auf einem modernen Versc…