Risorse didattiche
gratuite di Solid Edge

Con Solid Edge i docenti hanno accesso a una versione gratuita della stessa suite di software usata dai professionisti. Oltre al software gratuito, forniamo risorse curricolari a sostegno delle attività in aula.

Coinvolgi gli studenti di ogni età nelle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), con modalità pratiche e di semplice utilizzo.

Software Solid Edge gratuito per i docenti

La licenza gratuita, valida a livello di campus, di Solid Edge, Edizione per insegnanti prepara gli studenti dalle scuole elementari fino alle superiori per intraprendere una carriera in ambito scientifico, tecnologico, dell’ingegneria e della matematica (STEM).

Catchbook per studenti delle classi inferiori

L’app per la creazione di bozze Catchbook di Siemens Digital Industries Software introduce gli studenti delle classi inferiori alla realizzazione di forme geometriche di base.

Curriculum per la scuola secondaria

La scuola secondaria svolge un ruolo essenziale nella preparazione dei futuri progettisti e ingegneri. È in questa fase che molti studenti iniziano ad appassionarsi alla progettazione e all’ingegneria.

Lezioni per corsi STEM

Questa raccolta di quattro lezioni affronta aspetti importanti del curriculum STEM nell’educazione di livello secondario. Sviluppate dagli insegnanti per gli insegnanti, queste lezioni comprendono presentazioni in aula, note per i docenti, schede con attività per gli studenti e compiti da svolgere a casa.

Conduttori elettrici
Ingranaggi e leve
Attrito
Velocità

Curriculum progetto STEM

Gli studenti partecipano al Greenpower Challenge con attività diverse, come la realizzazione di uno studio di fattibilità per la partecipazione della scuola al progetto. Greenpower Challenge, un’iniziativa STEM internazionale del Greenpower Education Trust, è supportata da Siemens nella promozione di soluzioni di ingegneria sostenibile tra i giovani.

Curriculum progetto STEM

Introduzione all’analisi a elementi finiti

Il progetto STEM dà agli studenti le nozioni di base sulle forze presenti nei materiali, sulle attività di test fisico e sull’analisi a elementi finiti (FEA). Il progetto include note complete per i docenti, materiali da utilizzare in classe, tutorial dettagliati e attività da svolgere a casa. Il progetto è adatto a tutte le scuole, comprese quelle che partecipano al Greenpower Challenge.

Introduzione alla tecnologia FEA

Introduzione ai sistemi meccanici

Il progetto STEM dà agli studenti le nozioni di base sul concetto di sistema meccanico come mezzo per la trasmissione di energia. Il progetto include note complete per i docenti, materiali da utilizzare in classe, tutorial dettagliati e attività da svolgere a casa. Il progetto è adatto a tutte le scuole, comprese quelle che partecipano al Greenpower Challenge.

Introduzione ai sistemi meccanici

Introduzione alle superfici

Il progetto STEM dà agli studenti le nozioni di base sulla geometria e sulla modellazione delle superfici, spiegando le diverse tecniche e i vantaggi offerti rispetto alla modellazione di solidi. Il progetto include note complete per i docenti, materiali da utilizzare in classe, tutorial dettagliati e attività da svolgere a casa. Il progetto è adatto a tutte le scuole, comprese quelle che partecipano al Greenpower Challenge.

Introduzione alle superfici

Energia eolica

Questa risorsa STEM completa offre strumenti didattici e attività di apprendimento sull’energia eolica. Gli studenti acquisiranno le nozioni scientifiche e ingegneristiche alla base dell’energia eolica e impareranno a progettare una turbina a vento funzionante in Solid Edge. Questa risorsa include attività di progetto preliminari e avanzate, corredate da guide per i docenti, presentazioni, risorse per gli studenti, tutorial di Solid Edge e set di dati.

Introduzione all’energia eolica
Nozioni avanzate sull’energia eolica

Usare Solid Edge per eseguire attività di progettazione è semplice e intuitivo. Le funzioni non sono complicate e possono essere apprese con facilità.

Jim Gordon, Mechanical Engineering Student, Lead Electronics Designer – FSAE Team, Auburn University

Corsi di livello universitario

I professori a livello universitario possono fornire agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per accedere a una carriera in ambito ingegneristico o della progettazione di prodotti.

Introduzione alla modellazione 3D

Questo curriculum, destinato ai laureati di primo livello, dura un semestre e include note per le lezioni, presentazioni in aula, video e compiti da svolgere.

Introduzione al curriculum per la modellazione 3D

Solid Edge per studenti di ingegneria

Questo corso dura un semestre e insegna agli studenti come eseguire la modellazione. I nuovi concetti tecnici vengono presentati insieme alle funzioni e alle tecniche di modellazione di Solid Edge. Gli istruttori possono tenere le lezioni a partire da moduli PowerPoint, dai quali è possibile avviare video, eseguire attività in classe e consultare file di dati. Per partecipare, gli studenti possono portare il proprio laptop in classe. Viene fornito anche un manuale per lo studio. I materiali supplementari stimolano la creatività, il pensiero artistico e la progettazione 3D con ulteriori prassi nella modellazione CAD 3D non tradizionale.

Solid Edge per studenti di ingegneria

Inizia ora

Tutorial dei progetti

Vedi altri tutorial

Disegna una casetta per uccelli

Livello: scuola media e superiore | Difficoltà: principiante

Utilizza il nostro tutorial CAD 3D per progettare una casetta per uccelli utilizzando i principi CAD, le bozze, gli assiemi e le viste di parti esplose.

Inizia ora

Rocket Tutorial

Crea un razzo con funzioni di progettazione CAD avanzate

Livello: scuola superiore | Difficoltà: intermedia

Impara i principi della progettazione CAD avanzata, con il nostro tutorial per la costruzione di un razzo utilizzando bozze, fori, assiemi, progettazione di parti in lamiera e una distinta base.

Inizia ora

Costruisci una pala caricatrice con parti, disegni e assiemi

Livello: scuola superiore | Difficoltà: intermedia

Questo tutorial presenta tutte le funzioni principali di Solid Edge, ovvero modellazione di parti, creazione di assiemi e creazione di disegni dettagliati.

Inizia ora

Video

Ulster University

Solid Edge affianca le attività formative e gli sbocchi di settore alla School of Engineering.

Guarda altri video

Scopri come l’università dell’Ulster impiega Solid Edge come piattaforma per supportare lo sviluppo degli studenti e la crescita delle imprese locali.

Testimonianze dei clienti

In che modo le scuole possono trarre vantaggio da Solid Edge

See More Stories