CAD 도면 작업 및 드래프팅 Easy CAD drawing and drafting with Solid Edge Drawings are the final deliverable for many engineering processes—they represent a contract between design and manufacturing—which means that accuracy is critical. But as product designs an…
Solid Edge Wiring Design Achieve first-pass success in electromechanical design using industry-proven tools that simulate and verify electrical behavior as a design is created. Solid Edge Wiring Design provides rapid and intuitive electrical circuit de…
Solid Edge for Robotics Devices & Systems Design Accelerate the design of robotics devices and systems with fast, flexible robotics design software capabilities in Solid Edge. Try Solid Edge for free eBook Three trends influencing robotics developm…
CNC 기계가공 및 밀링 Solid Edge CAM Pro는 오늘날의 제품을 제조하는 데 적합한 도구를 제공합니다. Solid Edge CAM Pro는 간단한 NC 프로그래밍부터 다축 가공에 이르는 기계 공구 프로그래밍을 위한 포괄적인 솔루션을 제공하므로 모든 유형의 CNC 기계가공 요구 사항을 해결할 수 있습니다. Solid Edge CAM Pro는 적응형 및 형상 기반 가공, 스마트 펜슬 밀링, 향상된 황삭 루틴 등 고급 가공 기능을 제공합니다…
Getting Started Start a new ANSI Inch Part Begin by clicking the Solid Edge application button in the top left-hand corner of the window. In the menu, click on the New folder, then select ANSI Inch Part. If “ANSI Inch Part” template is not visible, sel…
판금 설계 Solid Edge의 완전하고 자동화된 판금 설계 Solid Edge는 제조가능성과 같은 판금 설계만의 고유한 문제를 해결하기 위해 CAD 설계부터 전개 패턴, 도면 생성에 이르는 전체 판금 제품 개발 프로세스를 간소화 합니다. 범용 CAD 도구와 달리 Solid Edge에는 엠보싱, 딤플, 드로운 컷아웃, 비드, 멀티에지 플랜지, 윤곽 플렌지, 스트레이트 브레이크 및 에칭 같은 판금 특정 형상이 포함돼 있습니다. 해석, NC 프로그래밍…
어셈블리 모델링 및 관리 설계가 복잡해지면 어셈블리 내 파트 수도 늘어나는 경우가 많습니다. Solid Edge를 통해 지연이나 충돌 없이 최대 규모의 어셈블리도 쉽고 빠르게 생성 및 관리할 수 있습니다. 튜브, 배관, 배선, 용접, 판금과 같은 모든 구성 요소를 보다 정밀하게 설계하고 해석할 수 있도록 완전한 디지털 목업으로 정확하게 표현합니다. Solid Edge에서는 충돌 및 간섭 문제를 빠르게 인식 및 수정하고 어셈블리 지침을 생성하고 고객…
Solid Edge용 Teamcenter Integration Solid Edge 데이터를 캡처, 관리 및 공유하여 제품 개발 프로세스에 대한 효율성과 무결성 향상 사용자는 Teamcenter Integration for Solid Edge로 Solid Edge CAD 데이터 관리를 강화해 제품 개발 프로세스 품질을 향상시키고, 기계, 전자, 소프트웨어, 시뮬레이션 도구와 데이터를 위한 단일 설계 데이터 관리 환경을 구축할 수 있습니다. 또한 이…
어셈블리 모델링 및 관리 성능 저하 없이 대규모 어셈블리 생성 및 관리 설계가 복잡해지면 어셈블리 내 파트 수도 늘어나는 경우가 많습니다. Solid Edge는 지연이나 충돌 없이 최대 규모의 어셈블리도 쉽고 빠르게 생성 및 관리할 수 있도록 지원합니다. 튜브, 배관, 배선, 용접, 판금과 같은 모든 구성 요소를 보다 정확한 설계 및 해석으로 이어질 수 있는 완벽한 디지털 표현으로 나타냅니다. Solid Edge는 충돌 및 간섭 문제를 빠르게 인식…
더 나은 CAD 설계로 경쟁에서 이기는 방법 Solid Edge는 혁신을 촉진하며, 기존 3D 모델링의 제약 없이 한층 신속하고 지능적으로 설계할 수 있도록 지원하는 동기식 기술로 자유롭게 설계할 수 있는 힘을 실어줍니다. Solid Edge는 언제 어디서나 설계 프로세스에 액세스할 수 있는 완전히 기능적인 모바일 설계 및 협업 솔루션을 제공합니다. 비즈니스 요구 사항에 맞춰 제공되는 구매 옵션을 선택해 원하는 조건에 맞는 강력하고 직관적인 3D…
오늘 무료 체험판을 시작하십시오.
전체 버전의 Solid Edge를 사용해 보고 그 성능과 유연성을 직접 경험해 보십시오.
시작하기