리소스 라이브러리
Prosperando en un mundo 2D a 3D a 2D
Aprenda técnicas específicas para ayudar a su empresa a acelerar el movimiento hacia 3D y escuche a empresas reales que han hecho la evolución con éxito. ¡Maximice todo su potencial y prospere en un mundo de 2D a 3D a 2D!
シートメタルで作業する際の4つの注意事項
シートメタル部品の製造プロセスは、見た目以上に複雑な場合があり、設計にも注意を要します。最新ツールを使うと、シートメタルの設計や製造はどのくらい容易になるでしょうか。 業界エキスパートのDEVELOP3Dが作成したこの電子ブックは、シートメタルで作業する際の4つの注意事項について説明しています。 内容 次の各場面で注意すること 展開パターンの作成およびアップデート 外部で作成されたデータの使用 内蔵の検証機能の利用 ドキュメントの作成 シートメタル部品の設計では、設計者やエンジニアは独自のさまざまな…
Thriving in a 2D to 3D to 2D world
Learn specific techniques to help your company accelerate the move to 3D and hear from real companies that have successfully made the evolution. Maximize your full potential and thrive in a 2D to 3D to 2D world!
¿Qué es el diseño generativo?
El Diseño generativo de Solid Edge integra la optimización topológica y le ayuda a crear componentes más ligeros, y a minimizar el desperdicio de materiales en la fabricación.
Что такое генеративное проектирование?
В генеративное проектирование Solid Edge интегрирована технология оптимизации топологии, что помогает уменьшать вес компонентов и сокращать расход материалов при производстве.
O que é Projeto Generativo?
O Projeto Generativo no Solid Edge integra otimização da topologia, ajudando a criar componentes mais leves e a minimizar o desperdício de materiais na manufatura.
Co to jest projektowanie generatywne?
Projektowanie generatywne w oprogramowaniu Solid Edge integruje optymalizację topologii, co pozwala tworzyć lżejsze komponenty i zminimalizować ilość odpadów materiałowych w produkcji.
제너레이티브 설계란 무엇입니까?
Solid Edge의 제너레이티브 설계는 Solid Edge 3D 모델링 툴킷 내에 고급 토폴로지 최적화 기능을 통합하여 설계자가 더 가벼운 컴포넌트를 생성하고 다운스트림 제조 과정에서 재료 낭비를 최소화하도록 도와줍니다.
Was ist generative Konstruktion?
Generative Konstruktion in Solid Edge integriert erweiterte Topologieoptimierung innerhalb des Modellierungs-Toolkits von Solid Edge 3D, um Konstrukteuren zu helfen, leichtere Komponenten zu erstellen und Materialverschwendung in der nachgelagerten Fertigung zu minimieren.
Qu’est-ce que la Conception générative?
La Conception générative dans Solid Edge intègre l’optimisation de topologie pour aider les concepteurs à créer des composants plus légers et à minimiser le gaspillage de matière en fabrication.
什麼是衍生設計?
Solid Edge 衍生設計將進階拓撲最佳化整合到 Solid Edge 3D 建模工具包中,有助於設計師減輕元件重量,最大程度地減少下游製造方面的材質浪費。
Che cos’è la progettazione generativa?
La Progettazione generativa in Solid Edge integra l’ottimizzazione topologica avanzata nel toolkit di modellazione 3D di Solid Edge e consente ai progettisti di creare componenti più leggeri, minimizzando lo spreco di materiale nella produzione a valle.
Co je generativní návrh?
Generativní návrh v Solid Edge Generativní návrh v Solid Edge nabízí optimalizaci topologie, pomáhá vytvářet lehčí komponenty a minimalizuje množství odpadu při výrobě.
ジェネレーティブデザインとは
Solid Edgeでのジェネレーティブデザインには、トポロジー最適化が統合されているため、より軽量のコンポーネントを作成し、製造での材料の無駄を最小限に抑えるのに役立ちます。
什么是拓扑优化?
Solid Edge 创成式设计将高级拓扑优化集成到 Solid Edge 3D 建模工具包中,有助于设计师减轻组件重量,最大程度地减少下游制造方面的材料浪费。