Bibliothèque de ressources
Four considerations when working with sheet metal
Sheet metal part design offers a set of challenges for the designer or engineer. This new eBook by industry expert DEVELOP3D, describes four considerations when working with sheet metal. Learn to move seamlessly from design to manufacturing.
Projektowanie oparte na symulacji
시뮬레이션 기반 설계
シミュレーション駆動型設計
Progettazione basata sulla simulazione
Conception pilotée par la simulation
Návrh řízený simulací
Strategie designu řízená simulací nabízí prostředky k získání vhledu do výkonnosti produktu v mnoha bodech procesu vývoje.
仿真驱动型设计
Enabling Simulation-Driven Design
Simulation-driven design strategy offers a means to gaining insight into product performance at many points in the development process.
Cinco consejos para mejorar el rendimiento de los ensambles de grandes dimensiones
A medida que aumenta la complejidad de los diseños, a menudo también lo hace el número de piezas que componen el ensamblado. Como consecuencia, el rendimiento de su herramienta CAD puede verse mermado y causar demoras o fallos. ¿Cómo puede mejorar su r…
Пять советов по эффективной работе с большими сборками
По мере усложнения моделей в сборке появляется все больше деталей. В результате производительность CAD-системы может упасть, а это означает задержки и сбои.Как моделировать большие сборки и управлять ими максимально эффективно? Сколько бы ни было детал…
Cinco dicas para desempenho de montagem grande
Conforme os projetos tornam-se mais complexos, o número de peças em uma montagem, com frequência, cresce. Como resultado, o desempenho de sua ferramenta de CAD pode sofrer – o que significa atrasos ou falhas. Como aumentar seu desempenho ao trabalhar c…
Pięć porad dotyczących wydajności dużych złożeń
Five strategies that you can put into practice to improve large assembly performance by improving CAD performance when you create and manage assemblies.
대형 어셈블리 성능을 위한 다섯 가지 팁
설계가 복잡해지면 어셈블리 내 파트 수도 늘어나는 경우가 많습니다. 결과적으로 CAD 도구의 성능이 저하될 수 있으며 즉, 지연 또는 충돌이 발생합니다. 많은 기업이 대형 어셈블리 작업 시 성능을 향상시키기 위해 고전하고 있습니다. 사용자가 작업 중인 어셈블리의 파트 수가 몇 개든, 본 백서는 바로 적용해 어셈블리 성능을 향상시킬 수 있는 다섯 가지 전략을 제공합니다. 모든 규모의 CAD 어셈블리를 모델링하고 관리하기 위한 좋은 습관을 터득할 수…
大規模アセンブリのパフォーマンスについての5つのヒント
複雑な製品設計では、アセンブリ内の部品点数が増加しがちです。 結果として、CADツールのパフォーマンスの低下をもたらし、遅れや機能停止につながる可能性があります。多くの企業が大規模アセンブリの設計パフォーマンスを向上させようと苦心しています。 このホワイトペーパーでは、アセンブリを構成する部品数が千であろうと十万以上であろうと、アセンブリのパフォーマンスを向上させるために今すぐ実践できる5つの戦略について説明しています。あらゆるサイズのCADアセンブリのモデリングと管理のための方法を知ることができま…