Solid Edge 유동 시뮬레이션

Flow-Simulation-l-Computational-Fluid-Dynamics

Solid Edge의 CFO용 유동 시뮬레이션

Simcenter FLOEFD for Solid Edge는 쉽고 빠르며 정확한 유체 유동 및 열 전달 해석을 위한 임베디드 CFD 시뮬레이션으로 유동 시뮬레이션을 지원합니다.

Solid Edge에 완벽히 임베디드된 FLOFED는 설계 엔지니어가 CFD 해석을 프론트로딩하거나 시뮬레이션을 설계 프로세스 초기로 옮겨 추세를 조사하고 원치 않는 설계 옵션을 제거할 수 있도록 지원합니다..

기능

유체 유동 및 열 전달 해석을 위한 임베디드 CFD 시뮬레이션

FloEFD for Solid Edge는 다른 CFD 도구에 비해 총 65%-75% 가량의 시간 절감 효과를 가져다 주므로 특히 설계 프로세스 중 사용하기에 좋습니다. 수상 경력을 자랑하는 FloEFD는 가장 부담이 되는 CFD 단계를 자동화하며 엔지니어가 Solid Edge 모델을 즉각 준비하고 해석할 수 있도록 지원합니다.

정확하고 빠른, 사용이 간편한 유체 유동 및 열 전달 시뮬레이션

전 세계 엔지니어들이 사용하는 FloEFD 기술은 정확성을 저해하지 않으면서 복잡한 엔지니어링 문제에 대한 답을 신속히 제공합니다.

완전히 통합된 프리프로세서와 솔버, 포스트프로세서

FloEFD가 있으면 설계를 해석하는데 하나의 통합 패키지만 있으면 됩니다. 자동화된 메싱 및 강력한 수렴 기준이 특징인 FloEFD는 전체 설계 프로세스 속도를 단축합니다.

통합 파라메트릭 스터디 및 설계 비교 기능

여러 프로젝트 변수를 비교해 지오메트리 또는 경계 조건 변경이 결과에 미치는 영향을 파악합니다. 수치나 그래프, 애니메이션으로 결과를 평가합니다.

디지털 “what if” 해석 기능

자유 곡면 흐름 시뮬레이션, 조명 및 복사 기능을 통해 디지털 방식으로 “what if” 분석을 수행할 수 있습니다.

직관적인 사용자 경험

사용하기 쉬운 사용자 인터페이스 (UI)는 매우 지능적인 자동화를 제공해 설계 엔지니어들이 사용하기 쉬우며 해석 전문가도 사용할 수 있을 정도로 충분히 강력합니다.

비디오

Solid Edge에서 시뮬레이션 도구의 힘을 경험해 보세요

Solid Edge의 동급 최강의 기능은 설계 엔지니어가 시뮬레이션 프로세스를 프론트로딩해 단축된 시간에 더 나은 제품을 구현할수 있는 설계를 디지털 방식으로 검증할 수 있는 강력한 도구를 제공합니다.

더 많은 비디오 보기